This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:执行 ESD 测试时出现输出失调电压问题

Guru**** 2653245 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, OPA2197, THS4531A, THS4531, ADS8912B, TINA-TI, OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/952613/ths4551-output-offset-problem-when-doing-esd-test

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件: OPA2197THS4531ATHS4531ADS8912BTINA-TIOPA197

大家好、

我的客户在该板上执行 ESD 测试时遇到 THS4551输出失调电压问题。 下面是客户的 SCH,它适用于 PLC AI 应用。

在电流输入模式下、V1+和 I1+短接在一起、然后在此端子上输入20mA 电流。 20mA 流经 R241//R203 (大约250 Ω)流向 VI1-端子,从而在 OPA25.2 IN+(U201的引脚3和引脚5)上产生差分电压。 OPA2197的输出电压也为5V (在 R247的两侧测量)。 同时,THS45782的差分输出电压为1.78V,在 IN+、IN-(C210的两侧)处测量。

在 V1+端子上执行 ESD 测试5次+6kV 时、THS4551差分输出电压增加到大约3.7V。 OPA2197差分输出电压降至4.53V,但 OPA2197的输入电压没有变化,保持在5V。

所有设备均未损坏,在关闭电源并打开整个系统电源时,偏移错误消失。 监管部门想知道 THS4551在经历 ESD 测试时为什么会出现大输出误差。 团队是否可以帮助我们提供意见或建议我们为调查此问题所能做的任何努力。 如果您需要任何信息、请告诉我。

 

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

      感谢您的详细设置;它有助于解决许多初始问题。 您的客户能否在应用 ESD 测试之前和应用 ESD 测试之后测量 THS4551 (U203的引脚8和引脚1)的差分输入电压?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    输入电路不完整。 缺少为 OPA2197的输入偏置电流提供电流路径的电阻器来连接信号接地。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent 再次、

    输入之间的 R250不是好主意。 但每个输入(V1+和 VI-)与信号接地(AGND)之间都有一个1M 电阻。

    顺便说一下、您是否在测试期间将 Vi 连接到 AGND、或者是否让其悬空?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent、  

    为了改善噪声、我将查看 MFB、但我注意到、使用25kohm R 的缓冲放大器输入端的44kHz RC 极点会在那里消除噪声、因此在 FDA 级没有任何作用。  

    但是、我拥有 THS4551数据表准备中的 MFB LG 测试文件、因此我将其中一个文件修改为该 MFB 进行相补角测试-哎呀、 看起来非常振荡-可能在50MHz -40deg 时超过180度相移-这是执行此操作的4.7nF 反馈 C -这篇后面的文章稍微讨论了这些问题。 如果我的 RC 值错误、请告诉我、我可以轻松更改、并且我使用的是原始版本 TINA 模型、因为它具有更精确的开环 Zol (可能)。 但我也可能在这里犯错、  

    此外、该滤波器仅为25kHz、可通过 THS4531A 轻松实现此目的并节省功耗-该部件的输入噪声要高得多、但同样、它与缓冲放大器产生的噪声无关。  

    这是 THS4551 LG 测试 Tina 文件 V7

    e2e.ti.com/.../THS4551-MFB-LG-original-model-25kHz.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent、  

    我继续使用 THS4531A 更新后的2018车型来实现这一点(奇怪的是、我认为原始的 THS4531仍有一个非常旧的2012车型-很容易在线更新到改进后的 THS4531A 车型、从而放松车型失调电压、这是唯一的变化)。 无论如何、刚刚掉进 THS4531A 下梁会出现相位裕度问题-这是负载 C 的较低积电阻 R 与开环 Zol 与反馈 C 的相互作用的组合  

    为了使该相补角上升到30deg 区域、我进行了此处所示的更改-  

    最后一个文件-同样、我并不是100%拥有正确的 RC 值、或者这是您的根本问题、但通常情况下、您不想浪费任何时间来解决神秘的症状、直到相位裕度良好。 我没有使用 THS4531A 尝试闭环响应、但希望滤波器形状正常、  

    e2e.ti.com/.../THS4531A-MFB-LG-original-model-25kHz.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    非常感谢您的意见和建议。 更新了一些信息。

    1.客户将电路板置于温度状态。 将 Ta℃为55 μ s、就会重现此问题。

    2.让电路板在室温下运行一段时间、比如5小时、客户也可以重复此问题。

    看起来设计最初有问题、ESD 测试或高温测试只是加快了故障的发生。 我怀疑此问题可能与 OPA2197电路中的共模漂移有关。 20mA 电流发生器没有接地线来连接 AGND、OPA2FET 的输入侧悬空。 下图显示了客户如何连接电流发生器。 连接到 PCB 的端子。

      

    我会收集您上面所问的信息、然后再返回给您。

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    在做了一些实验之后、我们几乎可以确认问题是由输入共模漂移引起的。

    1、移除 OPA2197和 ADS8912B、在 THS4551的输入侧施加5V 差分电压、THS4551的输出为1.78V、这是正常值。 保持数小时、输出可保持在1.78V。 THS4553的电路没有问题。

    2.移除 R204和 R205、仅测试 OPA2197电路。 将 VI1-短接至 AGND 并在 V1+和 VI1-上施加5V 电压作为差分输入电压。 不再存在输出偏移问题。

    3.测试整个系统并让其运行数小时,然后出现输出移位问题,然后使 AGND 和 VI1-问题消失。 THS4554的输出电压变为正确的1.78V 值。

    移除 R250 (1M 电阻)并将1M 电阻从 V1+和 VI1-连接到 AGND、这是为了保持差分电压输入使共模电平接近 AGND、是不是正确的?

    这种方法似乎可行、但当客户使用万用表来探测整个系统的任何点的电压时、它会对结果产生一些影响。 我们正在努力确保这种方法正常。 是否有任何其他方法可以让共模接近 AGND 并降低副作用?  

    此外、 将1M 电阻器从 V1+和 VI1-连接到 AGND 是否具有副作用?

    非常感谢您的支持。

    陈文森

    输入之间的 R250不是好主意。 但每个输入(V1+和 VI-)与信号接地(AGND)之间都有一个1M 电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

     Kai 指出、客户的输入电路缺少接地连接、这将为电路提供直流偏置电流返回路径。 此时、您的输入会如您所述以直流电浮动。 这很可能是该偏移误差的原因。 以下是展示起亚建议的 Tina-TI 仿真以及包含两个连接的方法、但 Kai 的评论似乎是最好的解决方法。 修复后、我建议查看 Michael 的评论、以提高 FDA 端电路的稳定性  

    谢谢、

    Sima

    e2e.ti.com/.../Vincent_5F00_OPA2197.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    非常感谢您的建议。

    因为客户关注应用程序。 请注意设计 SBAA267A、以实现高输入阻抗。 应用程序。 注释未显示任何接地连接、但性能非常好。 因此、工程师遵循了此参考设计、适用于差分输入应用的 PLC AI 模块。

    尽管向接地端添加1Mohm 电阻器可以解决共模问题、但副作用是热噪声、对吧? 电阻器的噪声密度似乎大于 OPA2197和 THS4551的噪声密度。 请帮我评论我的问题吗?

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    这是一个简化版原理图、重点介绍了如何正确使用 THS4551。 因此、OPA197和 ADS1980均未显示所有必要的组件。

    将250R 负载电阻(250R 负载)正确连接到电路输入端时、1M 偏置电阻器的噪声将不起作用。 因此、执行电流测量时、请将"I1+"连接到"V1+"、将"VI1-"连接到"AGND"。

    Kai