Other Parts Discussed in Thread: THS4551, OPA2197, THS4531A, THS4531, ADS8912B, TINA-TI, OPA197
主题中讨论的其他器件: OPA2197、 THS4531A、 THS4531、 ADS8912B、 TINA-TI、 OPA197
大家好、
我的客户在该板上执行 ESD 测试时遇到 THS4551输出失调电压问题。 下面是客户的 SCH,它适用于 PLC AI 应用。
在电流输入模式下、V1+和 I1+短接在一起、然后在此端子上输入20mA 电流。 20mA 流经 R241//R203 (大约250 Ω)流向 VI1-端子,从而在 OPA25.2 IN+(U201的引脚3和引脚5)上产生差分电压。 OPA2197的输出电压也为5V (在 R247的两侧测量)。 同时,THS45782的差分输出电压为1.78V,在 IN+、IN-(C210的两侧)处测量。
在 V1+端子上执行 ESD 测试5次+6kV 时、THS4551差分输出电压增加到大约3.7V。 OPA2197差分输出电压降至4.53V,但 OPA2197的输入电压没有变化,保持在5V。
所有设备均未损坏,在关闭电源并打开整个系统电源时,偏移错误消失。 监管部门想知道 THS4551在经历 ESD 测试时为什么会出现大输出误差。 团队是否可以帮助我们提供意见或建议我们为调查此问题所能做的任何努力。 如果您需要任何信息、请告诉我。
非常感谢。
陈文森