This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501:比较器与放大器输出关闭、需要一种方法来解决此问题

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC7201, OPA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/952412/tlv3501-comparator-shuts-off-with-amplifier-output-need-a-way-to-solve-this

器件型号:TLV3501
主题中讨论的其他器件:TDC7201、 OPA810

您好!

我正在为激光雷达系统的一部分设计一个电路、该系统位于我们的光电探测器和 TDC7201时间数字转换器之间。 该电路旨在放大电压输出低至16uV、高至750mV 的检测器输出。 检测器的输出通过此放大电路触发比较器、然后向 TDC 发送 STOP 信号。 我们遇到的问题是在电路的瞬态分析中、我们看到运算放大器的输出大于比较器的3.3V 电源、因此它看起来会关断。 是否有办法在不改变电源电压或运算放大器上的增益的情况下缓解这种情况? 所附为在第二个运算放大器的输出端使用探针对输入与输出进行的瞬态分析。

如果需要澄清、我将尽力澄清任何误解。  

Parker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parker、

    当超出输入范围等参数时、模型很可能被设计为"行为错误"。 实际器件可能也会执行相同的操作...但超过300mV 可能不会损坏实际器件。

    从理论上讲、运算放大器输出不能超过电源电压、实际上应略小于电源电压。 因此、如果输出真正超过3.3V、则必须有一些电感。

    由于您不想减小灵敏度(增益)、因此唯一的方法是将输出钳制在摆幅的上限。 一旦超过110mV 阈值、钳位电压为1V 或2V 实际上无关紧要(您确实希望获得尽可能多的过驱以获得最快的响应时间、因此至少比阈值多一伏)。

    您可以在输出端和比较器输入端之间添加一个串联电阻器、使两个或多个二极管与接地端串联、以获得1.4V 或2.1V 的钳位。 但由于电阻器和二极管电容时间常数、二极管的电阻器和电容可能会减慢响应速度。 钳位电流尖峰对运算放大器也很困难。

    由于您还为运算放大器提供双电源、因此还需要确保比较器输入不会被驱动为负。 这将需要另一个二极管来钳制负电压。

    由于运算放大器是单个器件、另一个技巧是将二极管与驱动运算放大器的正电源串联。 这将在不牺牲驱动速度的情况下将正输出摆幅减小二极管压降。 当然、正电源在二极管之后需要更重的额外旁路。

    但问题仍然是负摆幅。 OPA810能够提供75mA 的电流、这远高于10mA 的绝对最大输入电流、因此如果运算放大器输出低于-0.3V、可能会损坏比较器。 通常情况下、应将一个电阻器与运算放大器输出串联以限制钳位电流-但我们还是要添加一个电阻器和一个二极管...

    如果您不需要绝对直流精度、而只是查看基线以上的脉冲、则可以更轻松地针对所有情况使用单电源、并且交流耦合放大器路径并将最后一个放大器输出偏置为110mV。

    尝试通过在接地端添加一个与1k 反馈电阻器串联的1uF 电容器来实现电路。 在直流条件下、这使得运算放大器跟随器、同时在高频下保持交流增益。 将负电源接地(或设置为0V)。 将源发生器设置为使直流偏置电压略小于比较器基准电压。 这应该会为您提供类似的波形、但不会出现负值的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    由于此帖子没有回复、我假设 Paul 回答了您的问题、我将关闭此主题。

    如果您有任何其他问题、请回复此主题或打开新主题。

    谢谢、

    Joe