主题中讨论的其他器件:TDC7201、 OPA810
您好!
我正在为激光雷达系统的一部分设计一个电路、该系统位于我们的光电探测器和 TDC7201时间数字转换器之间。 该电路旨在放大电压输出低至16uV、高至750mV 的检测器输出。 检测器的输出通过此放大电路触发比较器、然后向 TDC 发送 STOP 信号。 我们遇到的问题是在电路的瞬态分析中、我们看到运算放大器的输出大于比较器的3.3V 电源、因此它看起来会关断。 是否有办法在不改变电源电压或运算放大器上的增益的情况下缓解这种情况? 所附为在第二个运算放大器的输出端使用探针对输入与输出进行的瞬态分析。
如果需要澄清、我将尽力澄清任何误解。