Other Parts Discussed in Thread: THS3217, LMH6401
主题中讨论的其他器件:LMH6401、
你好!
我需要使用 THS3217驱动 LMH6401、并获得非常低的 HD2和 HD3 (更糟的是、数据表中的一个+6V 和-6V 电源)/
数据表中显示了 HD2和 HD3与电源的关系图。
我需要在+6V 和-6V 电源的 D2S+OS 数据表中获取 HD2和 HD3的特性、但对于我来说、获得-6V 是一个真正的问题、但很容易获得+7V。 因此、我的问题是、如果我使用+7V 和-5V (非对称电源)、我是否会获得与+6V 和-6V 数据表中相同的特性。
关于 D2S、还 Ω 说:"D2S 外部输出负载有一个连接到接地端的200k Ω 电阻器。 VO1引脚上较轻的 Ω(与仅用于描述 D2S 特性的100 μ s 相对)会导致频率响应峰值增加。 较重的负载会降低 D2S 失真性能"(第47页)。 这是否意味着、如果我想在没有任何增益的情况下从差分信号中获取单端信号、我可以使用外部输出(如果 D2S 具有100欧姆负载、则 VO1可获得更好的 HD2和 HD3、那么如果我在200欧姆负载下使用该外部输出?
同时、图67显示 了用于仿真200 Ω 负载电阻(RLOAD)的输出网络、同时将50 Ω 电源返回 D2S 输出引脚。 仅仅使用两个50欧姆电阻器来加载 VO1引脚似乎不是一个好主意、对吧? 通常情况下、 电阻越大、HD2和 HD3越好。
我的方案是:
e2e.ti.com/.../THS3217_5F00_D2S.TSC
如果我想像在项目中一样使用非模拟电压电源(-5V 和+7V)并将 HD2和 HD3保存在+6V 和-6V 电压电源的数据表中、您可以帮助我解决这些问题或提供如何处理电源的建议吗?
非常感谢!
安东