This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217:电源与谐波失真间的关系

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3217, LMH6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/904193/ths3217-power-supply-vs-harmonic-distortion

器件型号:THS3217
主题中讨论的其他器件:LMH6401

你好!

我需要使用 THS3217驱动 LMH6401、并获得非常低的 HD2和 HD3 (更糟的是、数据表中的一个+6V 和-6V 电源)/

数据表中显示了 HD2和 HD3与电源的关系图。  

 

我需要在+6V 和-6V 电源的 D2S+OS 数据表中获取 HD2和 HD3的特性、但对于我来说、获得-6V 是一个真正的问题、但很容易获得+7V。 因此、我的问题是、如果我使用+7V 和-5V (非对称电源)、我是否会获得与+6V 和-6V 数据表中相同的特性。

关于 D2S、还 Ω 说:"D2S 外部输出负载有一个连接到接地端的200k Ω 电阻器。 VO1引脚上较轻的 Ω(与仅用于描述 D2S 特性的100 μ s 相对)会导致频率响应峰值增加。 较重的负载会降低 D2S 失真性能"(第47页)。 这是否意味着、如果我想在没有任何增益的情况下从差分信号中获取单端信号、我可以使用外部输出(如果 D2S 具有100欧姆负载、则 VO1可获得更好的 HD2和 HD3、那么如果我在200欧姆负载下使用该外部输出?

同时、图67显示 了用于仿真200 Ω 负载电阻(RLOAD)的输出网络、同时将50 Ω 电源返回 D2S 输出引脚。 仅仅使用两个50欧姆电阻器来加载 VO1引脚似乎不是一个好主意、对吧? 通常情况下、 电阻越大、HD2和 HD3越好。  

我的方案是:

e2e.ti.com/.../THS3217_5F00_D2S.TSC

如果我想像在项目中一样使用非模拟电压电源(-5V 和+7V)并将 HD2和 HD3保存在+6V 和-6V 电压电源的数据表中、您可以帮助我解决这些问题或提供如何处理电源的建议吗?

非常感谢!

安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anton、如果您有差分或互补输入(您为什么要使用 THS3217)、那么您为什么要在这里单端运行、然后返回到差分 LMH6401 DVGA/  

    您的失真问题很难回答、同时请记住、HD2中存在部件间差异、HD3中的差异更小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael。

    我有来自 DAC 的差分信号、我需要控制衰减和增益、因此我使用 LMH6401。 但我需要获取单端信号、因此我使用 THS3712作为 LMH6401的负载、将差分信号转换为单端信号。

    安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该序列更有意义、  

    与 LMH6401相比、您还可以使用 DAC 基准电流来缩放信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我没有错、该方案不知道任何有关电压的信息。 如果我使用单个12V 或两个-6V 和6V 电源、则一个不同的做法是我需要为每个放大器设置工作点。 对于带有 VREF 的 D2S 连接 、它很容易实现、但之后我必须使用外部输出在 D2S 的输出和 OPS 的输入之间使用电容器、并 通过电阻器将带有 VINP 连接的 OPS 的工作点设置为+V、  它使用内部电阻器18、5Kom 构成分压器。 然后、如果我计算正确、我将在 OPS 输出上获得1V 工作点。

    我在 TI 有计划:

    e2e.ti.com/.../THS3217_5F00_D2S_5F00_1.TSC

    我是对的吗?  

    安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anton、

    关于您的第一个问题、是的、在谐波特性方面使用非对称电源应该是不错的。 但是、每个级的电源需要相同:+VCC1 =+VCC2和-VCC1 =-VCC2。

    对于第二个问题、我认为您引述的数据表的通过存在误解。 当提到"较轻负载"时、这意味着使用较大的电阻器、以便放大器上的负载更小。 在这种情况下、较轻的负载是使用200欧姆电阻器而不是100欧姆电阻器。 所以您的说法是正确的、较大的电阻器通常具有更好的 hd2和 HD3性能。

    请注意、上述语句与 D2S 级相关、就 OPS 级而言、100 Ω 负载下的失真性能实际上得到了改善。 数据表中指出:"作为 RLOAD 的函数、失真性能非常稳定(请参阅图33和图34)。 通常、较重的负载会降低失真性能、如图34中的 HD3所示。 但是、HD2实际上会稍微从200 Ω 负载改善为100 Ω 负载。"

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan!

    感谢您的回答。

    请您告诉我另一件我无法理解的事情。  

    如果我使用+12V 单电源、这意味着引脚 VMID_OUT 上的电压将为+6V、这对于第一级:D2S 非常有用。 但 D2S 的输出将为+6V、这意味着 OPS 的输入将为+6V。 OPS 将尝试增益这个+6V、并在其输出上获得+max、而不是根据我们的需要获得+6V 的平均值。 我出了什么问题? 我是否应该使用 D2S 的外部输出并将其与 OPS 的外部输入端连接到电容器上、然后通过电阻器偏差获得+6V 电压?

    我在 TI 看到、如果我使用+12V 电压、我会在 OPS 输出上获得+10V 电压(输出处于截止状态)、但我需要+6V 的平均电压?

    我的意思是、我了解第一级的 VMID_OUT 和 V_REF 如何工作、但如果使用单电源、我无法理解第二级 OPS 的工作原理。 如何设置工作点?

    祝你一切顺利、

    安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anton、

    您可以使用图103作为示例、说明如何在单电源供电下使用该器件。 此处需要注意的主要问题是、所有直流信号都需要以包括 OPS 在内的1/2 Vs 为基准。 如果您使用接地的 VMID_OUT 而不是6V 直流中位电源、则获取6V 输入应该是一个问题。

      

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Hasan!

    我尝试了你的方案,但它在蒂纳不起作用,所以如果我是对的,它让我一直在犹豫。 它看起来像是一个模型在+12V 电压下无法正常工作、它仅在+6V 和-6V 双电源下工作。 当我尝试您的方案时、D2S 和 OPS 的输出实际上会获得+6V 的电压、但我的信号变得非常小...  

    祝你一切顺利、

    安东