This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111-2EVM:需要0.5至4.5伏输入以及4至20 mA 输出验证和确认

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/903887/xtr111-2evm-0-5-to-4-5-volt-input-and-4-to-20-ma-output-verification-and-confirmation-needed

器件型号:XTR111-2EVM
主题中讨论的其他器件:XTR111

尊敬的先生:  

非常感谢您的建议、我可以使用 TINA 仿真器并更改原理图的一些值  

请参见随附 的更改 : R 10 = 90k、 V1 = 3V (因为 XTR111在内部设置为3V)、 添加了 R1=10k、R2= 5k 以在 REGF 处获得4.5伏电压

我可以使用 0.5至4.5 VDC 的输入获得4 mA 至20 mA 的输出,请验证并确认这是正确的

此致

K. Ganapathy

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/5226.XTR111_5F00_0p5_2D00_4p5V_5F00_to_5F00_4_2D00_20mA-05072020.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanaka、

    我可以使用 0.5至4.5 VDC 的输入获得4mA 至20mA 的输出-->输出电流(4-20mA)对应于0.5V 至4.5V 的输入电压。  

    最棒的

    Raymond