Other Parts Discussed in Thread: XTR111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XTR111-2EVM 主题中讨论的其他器件:XTR111
尊敬的先生:
非常感谢您的建议、我可以使用 TINA 仿真器并更改原理图的一些值
请参见随附 的更改 : R 10 = 90k、 V1 = 3V (因为 XTR111在内部设置为3V)、 添加了 R1=10k、R2= 5k 以在 REGF 处获得4.5伏电压
我可以使用 0.5至4.5 VDC 的输入获得4 mA 至20 mA 的输出,请验证并确认这是正确的
此致
K. Ganapathy