This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393B:负12V 使用

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393B, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/903977/lm393b-negative-12v-usage

器件型号:LM393B
主题中讨论的其他器件: LM393

各位专家、您好!

客户希望使用 LM393B 比较-12V 电压。 我是否可以知道我们是否需要应用 V+=0V 和 V-=-12V 来满足数据表第6页中的 VCM 要求? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    是的、这是一种方法。 然后、LM393B 的 GND 引脚应<=-12V。

    另一种方法是电位移器、它使用上拉电阻并借助分压器使输入信号向上。 下面显示了一个简单的示例:

    e2e.ti.com/.../ann_5F00_lm393.TSC

    优势:LM393不再需要由具有移位器的负电源电压供电。 当然、您绝不能违反输入电压的绝对最大额定值。 因此、最终可能需要一个额外的保护电路:

    e2e.ti.com/.../ann_5F00_lm393_5F00_1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai

    很棒的建议

    卡盘