This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2991:V+&放大器上的建议电压;V-电源引脚

Guru**** 2387810 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2991
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/952209/opa2991-recommended-voltage-on-v-v--supply-pins

器件型号:OPA2991

大家好、

我们计划在设计中使用 OPA2991器件。

对于该器件、我们了解 VS=(V+)-(V-)为40V。 但我们想确认 V+和 V-引脚上允许的最大正负电压是多少?


例如:我们能否连接 V+= 35V 和 V-=-5V。 此处的任何方法 VS = 40V。 但 V+是否能够承受该电压?
如果我们将该运算放大器用作放大器、那么为了在输出端生成+35V 电压、我们是否可以在 V+= 35V 和 V-=-5V 的情况下使用该运算放大器?

请澄清。

此致、

Ahamed Faize

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件没有 GND 引脚。 因此 、V−和 V+之间的哪个位置无关紧要、您有一个称为"GND"的电压。 输入和输出可以接受并生成 V−和 V+之间的任何电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahamed、

    除了 Clemen 所说的内容、输出摆幅能力取决于输出电流。 请参阅 OPA2991数据表中的图6-14和6-15。 在无输出电流的情况下、输出电压将能够达到 V+的10mV 范围内。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与。

    从上述讨论中,我们得出以下结论

    1) 1) V+引脚可提供高达+40V (最大值)的电压。 在这种情况下、V-将为0V。 因此 Vs = (V+)-(V-)= 40V (最大值)

    2) 2) V-引脚可提供高达-40V (最小值)的电压。 在这种情况下、V+将为0V。 因此 Vs = (V+)-(V-)= 40V (最大值)

    请确认我们的理解。

    如果上述情况正确、则如果我们施加 V+= 35V 和 V-=-5V、最大(Pk-Pk)输出摆幅电压是多少(0V 至40V)还是(-5V 至35V)?

    谢谢、

    Faize

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出可以在 V−和 V+之间摆动。 如何标记这些引脚上的电压无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahamed、

    是的、您的理解是正确的。

    使用35V 和-5V 电源时、输出摆幅将从35V 降至-5V、减去器件的输出摆幅至轨限值、这取决于器件的输出电流。

    谢谢、

    Tim Claycomb