大家好、
我们计划在设计中使用 OPA2991器件。
对于该器件、我们了解 VS=(V+)-(V-)为40V。 但我们想确认 V+和 V-引脚上允许的最大正负电压是多少?
例如:我们能否连接 V+= 35V 和 V-=-5V。 此处的任何方法 VS = 40V。 但 V+是否能够承受该电压?
如果我们将该运算放大器用作放大器、那么为了在输出端生成+35V 电压、我们是否可以在 V+= 35V 和 V-=-5V 的情况下使用该运算放大器?
请澄清。
此致、
Ahamed Faize
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们计划在设计中使用 OPA2991器件。
对于该器件、我们了解 VS=(V+)-(V-)为40V。 但我们想确认 V+和 V-引脚上允许的最大正负电压是多少?
例如:我们能否连接 V+= 35V 和 V-=-5V。 此处的任何方法 VS = 40V。 但 V+是否能够承受该电压?
如果我们将该运算放大器用作放大器、那么为了在输出端生成+35V 电压、我们是否可以在 V+= 35V 和 V-=-5V 的情况下使用该运算放大器?
请澄清。
此致、
Ahamed Faize
感谢您的参与。
从上述讨论中,我们得出以下结论
1) 1) V+引脚可提供高达+40V (最大值)的电压。 在这种情况下、V-将为0V。 因此 Vs = (V+)-(V-)= 40V (最大值)
2) 2) V-引脚可提供高达-40V (最小值)的电压。 在这种情况下、V+将为0V。 因此 Vs = (V+)-(V-)= 40V (最大值)
请确认我们的理解。
如果上述情况正确、则如果我们施加 V+= 35V 和 V-=-5V、最大(Pk-Pk)输出摆幅电压是多少(0V 至40V)还是(-5V 至35V)?
谢谢、
Faize