Other Parts Discussed in Thread: INA326, INA826
主题中讨论的其他器件: INA826
尊敬的:
我将尝试使用 TINA 图16进行仿真。 可编程±5mA 电流源。 INA326数据表的说明
重新创建文件
e2e.ti.com/.../INA326_5F00_jp.TSC
它模拟+5mA 到0mA,但曲线在2.5到5V 之间平坦到200uA ... INA326型号可能有问题?
如何进行仿真 以获得-5mA 电流?
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: INA326, INA826
尊敬的:
我将尝试使用 TINA 图16进行仿真。 可编程±5mA 电流源。 INA326数据表的说明
重新创建文件
e2e.ti.com/.../INA326_5F00_jp.TSC
它模拟+5mA 到0mA,但曲线在2.5到5V 之间平坦到200uA ... INA326型号可能有问题?
如何进行仿真 以获得-5mA 电流?
提前感谢
您好、Jean、
感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。
型号没有问题、电路不正确。 当 VDAC 大于2.5V 时、在 INA 的反相节点上看到的电压超出电源电压。 这就是您看到它在导轨时变平的原因。 为了使其正常工作、我为您提供了2个选项:
以下是每个选项的 TINA 文件:
再考虑一次!
如果您想坚持使用 INA326并且需要 VDAC 为0V 至5V、那么您可以使用一个简单的电阻分压器将 VDAC 输出分压至0至2.5V:
e2e.ti.com/.../INA326-Programmable-current-source-_2800_2_2900_.TSC