This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA326:TINA &放大器的负电流问题;INA326

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: INA326, INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/902822/ina326-negative-current-issue-with-tina-ina326

器件型号:INA326
主题中讨论的其他器件: INA826

尊敬的:

我将尝试使用 TINA 图16进行仿真。 可编程±5mA 电流源。 INA326数据表的说明

重新创建文件

e2e.ti.com/.../INA326_5F00_jp.TSC

它模拟+5mA 到0mA,但曲线在2.5到5V 之间平坦到200uA ... INA326型号可能有问题?

如何进行仿真 以获得-5mA 电流?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    是的、我在仿真中遇到了相同的问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。

    型号没有问题、电路不正确。 当 VDAC 大于2.5V 时、在 INA 的反相节点上看到的电压超出电源电压。 这就是您看到它在导轨时变平的原因。 为了使其正常工作、我为您提供了2个选项:

    1. 您可以使用带+/-2.5V 电源的 INA326、但您需要对电路进行以下更改:
      1. Vcm = 1.25V
      2. VDAC = 0V 至2.5V
      3. 将输出端的电阻器从49.9欧姆更改为25欧姆
      4. 您将得到 IOUT =-5mA 至5mA
    2. 如果您不想限制 VDAC、可以使用具有+/-10V 电源的 INA826 (此处的 VDAC 为0V 至5V)。

    以下是每个选项的 TINA 文件:

    e2e.ti.com/.../INA326-Programmable-current-source.TSC

    e2e.ti.com/.../INA826-programmable-current-source.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再考虑一次!

    如果您想坚持使用 INA326并且需要 VDAC 为0V 至5V、那么您可以使用一个简单的电阻分压器将 VDAC 输出分压至0至2.5V:

    e2e.ti.com/.../INA326-Programmable-current-source-_2800_2_2900_.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    根据您的建议:

    您可以更正数据表的图16吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美! 非常感谢您的大力支持!