请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS4304 大家好、我想知道如果我使用 Vcc=3.5V 和 VSS =-1.5V 等不平衡电源、是否会有任何问题。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我想知道如果我使用 Vcc=3.5V 和 VSS =-1.5V 等不平衡电源、是否会有任何问题。
谢谢