This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4304:能否使用 Vcc=3.5V 和 VSS =-1.5V 等不匹配的电源?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/903394/ths4304-can-i-use-not-matched-power-supply-like-vcc-3-5v-and-vss--1-5v

器件型号:THS4304

大家好、我想知道如果我使用 Vcc=3.5V 和 VSS =-1.5V 等不平衡电源、是否会有任何问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Houlari、

    是的、只要您保持在总电源电压限值(2.7V 至5V)内、就可以这样使用该器件。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Houlari、

    并且只要您不违反输入电压的绝对最大额定值。

    Kai