This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:AMC1200输出共模电压1.29V

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/902821/amc1200-amc1200-output-common-mode-voltage-1-29v

器件型号:AMC1200

大家好、

AMC1200输出共模电压1.29V。  客户想知道他输入 VDD2是正电压还是负电压、1.29V 是否可以变为0V?

谢谢、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我没有理解您的问题。 您能更详细地解释一下吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    这可能是可行的、但我们无法保证以这种方式运行时的器件行为、因为它尚未经过全面测试。 我与设计团队的一名成员交谈、有一些问题、尤其是共模输出电压。 如果您查看器件数据表、您将看到共模输出电压通常为1.29V、但最小为1.15V、最大为1.45V。 如果以单端方式感应、共模输出电压的任何变化都会导致直接偏移误差。

    总之、最好使用单极电源操作器件、最好使用运算放大器进行电平转换和差分到单端转换。  

    如果您有其他问题、请告诉我。