请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1200 大家好、
AMC1200输出共模电压1.29V。 客户想知道他输入 VDD2是正电压还是负电压、1.29V 是否可以变为0V?
谢谢、
安妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yuan、
这可能是可行的、但我们无法保证以这种方式运行时的器件行为、因为它尚未经过全面测试。 我与设计团队的一名成员交谈、有一些问题、尤其是共模输出电压。 如果您查看器件数据表、您将看到共模输出电压通常为1.29V、但最小为1.15V、最大为1.45V。 如果以单端方式感应、共模输出电压的任何变化都会导致直接偏移误差。
总之、最好使用单极电源操作器件、最好使用运算放大器进行电平转换和差分到单端转换。
如果您有其他问题、请告诉我。