This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3401:差分输入电阻

Guru**** 2526920 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3401, INA149-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/965299/tlv3401-differential-input-resistance

器件型号:TLV3401
主题中讨论的其他器件: INA149-EP

您好!

我们有一位客户存在以下问题。

我尝试根据数据表测量 tlv3401器件的所有参数、我能够测量大多数参数、但发现差分输入阻抗仅为9 M 欧姆、而不是数据表中所述的300 MOhms。

您能否分享如何获得该值?

此致、
Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    这可能是剩余放大器数据表中的规格。 比较器的主要规格是输入偏置电流、因为大多数应用都对器件应用了两个单端输入。 以差分方式施加电压非常罕见。

    测量差分输入阻抗非常困难、无法使用 DMM 进行测量。 大多数 DMM 的内部阻抗为~10M Ω。 因此、您可能会测量 DMM 的电阻。

    您需要低于 PA 的分辨率来精确测量器件的差分输入阻抗。

    我希望这会有所帮助!

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的回答。 下面是我们得到的响应:

    "我尝试通过串联一个类似的电阻来测量差分输入电阻、理想情况下、如果我串联300 M 欧姆、我只会得到施加的电压的一半。  
    此方法是否适合测量输入阻抗? INA149-EP 差分放大器使用了类似的方法"
    感谢您的进一步评论。
    此致、
    Roland
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    请首先发布您要使用的电路原理图。 然后、我可以看到差分输入阻抗测试电路的外观。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见 Kai。

    Roland、  

    我同意 Kai 的说法、请发布您的原理图、以便我更好地了解您的设计。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    自开基以来,我已经提出了一些后续问题。 假设您已找到您的问题的答案、我现在将关闭此帖子。

    如果您仍需要答案,请回复此主题,它将重新打开:)

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe 和 Kai、您好!

    下面是我们客户提供的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roland

    我将离线与您联系并关闭此帖子。  我怀疑大多数客户的设备具有足够高的输入阻抗、能够满足这一简单电路中的建议。  我还想知道测量差分输入阻抗是一个问题的原因。  如果驱动比较器的源阻抗较高、在比较器电路中研究输入偏置电流通常要重要得多。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    如果我必须进行这样的测量、我可能会这样做:

    e2e.ti.com/.../roland_5F00_tlv3401.TSC

    Kai