This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:如果输入光栅大于 V+、则 V+变化

Guru**** 2686555 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/967135/opa192-change-in-v-if-input-grater-than-v

器件型号:OPA192
主题中讨论的其他器件:OPA862

如果我的输入比 VCC 更粗、则会显示 VCC 泄漏

例如:V+=5V 和 V-=0V,我的输入为32V。 这个32V 是否会显示到 V+引脚的泄漏电流。 我的意思是、我的 V+电压将与5V 有任何偏差。 V+电压是否会从5V 增加。

因此、由于 MOSFET 导通延迟、分压后的电压可能比 V+变得更乱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值意味着从输入引脚到 V+有二极管。

    如果输入电压过大、电流将从输入流入 V+。 如果您的电路和电源无法吸收该电流、则 V+将确实向上浮动。 (在任何情况下、您都必须将二极管电流限制在10mA 以下。)

    如果在输入端前面添加一个47 kΩ 串联电阻、则二极管电流将小于1mA。 kΩ、V+和 GND 之间的4.7k Ω 电阻器将能够防止 V+上升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我将根据这种情况更新我的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tensil:

    您能否发布原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tensil:

    感谢您发帖。 原理图会有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tensil:

    我要添加二极管钳位 D1、6V8齐纳二极管 Z1和肖特基二极管 SD1。 对于 D1、可以选择低泄漏二极管 BAV199。 Z1保护 OPA862 (此处未显示)、因为其正电源电压不得超过13V - 5V = 8V。 肖特基二极管 SD1是钳制负向正极(!)所必需的 电源电压尽可能小。 这样可以防止稳压器进入闩锁状态并保持在该状态! 我强烈建议通过合适的肖特基二极管来钳制所有稳压器的输出电压。 为此,我始终使用3A 肖特基二极管:-)

    e2e.ti.com/.../tensil_5F00_opa192.TSC

    为了简单起见、省略了去耦电容器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai。

    信息量很大 我将修改我的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运:-)

    Kai