Other Parts Discussed in Thread: OPA862
主题中讨论的其他器件:OPA862
如果我的输入比 VCC 更粗、则会显示 VCC 泄漏
例如:V+=5V 和 V-=0V,我的输入为32V。 这个32V 是否会显示到 V+引脚的泄漏电流。 我的意思是、我的 V+电压将与5V 有任何偏差。 V+电压是否会从5V 增加。
因此、由于 MOSFET 导通延迟、分压后的电压可能比 V+变得更乱
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tensil:
我要添加二极管钳位 D1、6V8齐纳二极管 Z1和肖特基二极管 SD1。 对于 D1、可以选择低泄漏二极管 BAV199。 Z1保护 OPA862 (此处未显示)、因为其正电源电压不得超过13V - 5V = 8V。 肖特基二极管 SD1是钳制负向正极(!)所必需的 电源电压尽可能小。 这样可以防止稳压器进入闩锁状态并保持在该状态! 我强烈建议通过合适的肖特基二极管来钳制所有稳压器的输出电压。 为此,我始终使用3A 肖特基二极管:-)
e2e.ti.com/.../tensil_5F00_opa192.TSC
为了简单起见、省略了去耦电容器。
Kai