This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2244:二阶 Sallen-Key 巴特沃斯低通滤波器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA2244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/966060/opa2244-2nd-order-sallen-key-butterworth-lowpass-filter

器件型号:OPA2244
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

尊敬的所有人:

我正在测试二阶 Sallen-Key 巴特沃斯低通滤波器。 第一种配置设置为具有500Hz 截止频率。 TINA-TI 仿真和实践测试可提供一致的结果:

  • 交流仿真显示在500Hz 时具有-3dB 衰减
  • 瞬态仿真:在500Hz 频率下、Vin = 6V pkpk 输入时、输出为4.19V pkpk。 (仿真文件 AAF_500Hz_tr.tsc)。   
  • 测试台:500Hz 时、Vin = 6V pkpk 输入时、输出为4.2V pkpk。

然后、我更新了电阻器和电容器值、使其具有125Hz 的截止频率。

  • 交流仿真显示 125Hz 时的衰减为-3dB
  • 瞬态仿真:125Hz 时 Vin = 6V pkpk 输入时的4.19V pkpk 输出(仿真文件 AAF_125Hz_tsc)
  • 测试台:在125Hz 频率下、Vin = 6V pkpk 输入时、输出为3.52V pkpk (同一测试板)。

我不理解125Hz 配置在实践中为什么会有额外的衰减。 是否有人遇到过类似问题? 如果有任何建议,将不胜感激。 谢谢你。  

此致、  

Benoît μ A

 

e2e.ti.com/.../AAF_5F00_125Hz.TSC

e2e.ti.com/.../AAF_5F00_500Hz.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Benoit、

    您使用的电阻器和电容器容差是多少? 在仿真中、组件值是理想的、但在工作台上电容器上的容差可能会达到10%或更低、这将影响截止频率。

    您是否测量了电路的输入信号以确保其实际为您所期望的6Vpp?

    您能否将输入信号频率降低到10Hz 或滤波器平坦区域中的较低频率、然后增加频率、直至幅度开始减小? 这将有助于确定电路开始滚降的位置。  

    最后、您是否有增益/相位分析器可用于查看电路的频率增益?

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您的回复。 请在下面查找我的意见:

    « 您使用的电阻器和电容器的容差是多少? » 我使用的是1%电阻器和10%电阻器。 电容器。 如果我使用了正确的公式、考虑到容差、衰减应在[0.628 ;0.794]范围内。 实际衰减约为0.587。 不确定是否有用、但我今天早些时候订购了容差较低的电容器。

    « 您是否测量到电路的输入信号以确保其实际为您所期望的6Vpp? » 是的、在进行输出测量之前、我通过调整信号发生器 pkpk 输出来确保输入为6Vpkpk。 在16个样本取平均值采集模式下、使用示波器测量 Vin 来检查注入信号。

    “您能否将输入信号频率降低到10Hz 或滤波器平坦区域的较低频率,然后增加频率,直到振幅开始下降? 这将有助于确定电路开始滚降的位置。”  感谢您的建议。 我还没有做过这项测试。 我一进入实验、就会返回到您那里。

    “最后,您是否有增益/相位分析器,您可以使用它来查看电路的增益随频率变化的情况?” 遗憾的是、以前的测试不应该为我们提供有价值的信息。

    此致、  

    Benoît μ A、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Benoit、

    我期待看到结果。 祝您好运!

    -Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Benoit、

    通过使用"选择控制对象"方法、您可以轻松地仿真 TINA-TI 中滤波组件的制造公差的影响:

    e2e.ti.com/.../benoit_5F00_opa2244.TSC

    另外请注意、一些陶瓷电介质材料不太适合有源滤波电路、因为它们的电容在很大程度上取决于施加的电压:

    因此、仅使用1类陶瓷电容器(NP0)。 另一种选择是使用良好的塑料薄膜电容器(PS、PP 等)。

    顺便说一下、我不会在这里采用+/-10%容限、而是仅采用+/-5%甚至更高的容限。 甚至+/-0.1%的容差电阻器现在也很容易买到:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tim、Kai


    Kai 感谢您的回答。 我不熟悉电容电介质,您的回答会有所帮助。 今天我还将详细介绍“选择控制对象”方法。 谢谢。

    Tim、我在 Excel 文件中附加了收集的数据。

    • 第一个表是使用 X7R 10%电容器为 C1和 C2 (电阻器为1%)的默认配置。 此表显示了大约111,7Hz 的 FC。 考虑到组件容差、计算出的 FC 范围应为[112.52;140.30] Hz。 实验结果略低于此范围,但在 Kai 的仿真结果范围内。 我将查看我的 Excel 工作表。
    • 我尚未收到所有组件、但仅收到82nF COG 5%电容器(C2)。 第二个表显示了与仿真和计算数据更一致的结果。

    更进一步地说,实验室测量和 Kai 的回答似乎我没有 OPA2244问题.... 但我必须在生产中记录电容器电介质和安全电容器规格。  再次感谢您的宝贵时间和建议。


    此致、

    Benoît μ A

    e2e.ti.com/.../data.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Benoit、

    我很高兴听到您正在为解决该问题而努力。 如果您的设计需要任何其他支持、请告知我们。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Benoit、我在这个主题上也有过类似的讨论。 每年、更高精度的 C0G (NPO)电介质 MLCC 电容器的成本会降低到更高的值。 一旦你开始以甚至5%的 C 运行 Monte-Carlo、结果就会令人失望。 对于任何可能需要更高 Q 级的有源滤波器设计、目前我基本上默认使用2%电容器和0.5% R。 一个重要的问题是低成本的问题在 E24和 E96的步骤中、但精度更高-这会成为标准值 FIT 优化问题、但这里只是一个购买点。  

    如果您关心标称和过热滤波器精度、C0G (也称为 NPO)电介质具有最佳温度系数、并且2%的体积低于.06、似乎每个值都在47nF 以下(今天、随着时间的推移、值范围将增大)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Benoit、

    您可以修改电路以减少所需的精密电容器类型数:-)

    e2e.ti.com/.../benoit_5F00_opa2244_5F00_1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的链接和信息、这些信息非常有用。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai。 该值在电容器选择方面具有更大的灵活性。 我已经订购了一些器件、下周将测试此配置。 我会随时通知您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您在测试中一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已在实验室中测试了19、1k/47nF 配置、它按预期工作。 非常感谢大家就此主题提供的建议。  

    祝您一年一季愉快、2021年一切顺利。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Benoit、

    我很高兴您能找到有效的解决方案。

    新年快乐!

    -Tim Claycomb