This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358:LMV358作为电压跟随器和 LPF

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV358, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/967592/lmv358-lmv358-as-voltage-follower-and-lpf

器件型号:LMV358
主题中讨论的其他器件: TLV9002

我使用的是+3.3V 电源供电的 LMV358轨到轨运算放大器  

我在1kHz 截止频率下用作电压跟随器的配置自定义 LPF

我将在3.3V 时应用 VCC = 3.3V 和 V+(同相端子)作为2.8V 的最大输出摆幅

我非常精确地利用0-3.3V 的完整摆幅  

期待您的来信  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMV358没有轨到轨输入;保证的共模输入电压范围仅比正轨低1V。

    最相似的 R2R 运算放大器是 TLV9002。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好的建议、谢谢