Other Parts Discussed in Thread: LMV358, TLV9002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMV358 主题中讨论的其他器件: TLV9002
我使用的是+3.3V 电源供电的 LMV358轨到轨运算放大器
我在1kHz 截止频率下用作电压跟随器的配置自定义 LPF
我将在3.3V 时应用 VCC = 3.3V 和 V+(同相端子)作为2.8V 的最大输出摆幅
我非常精确地利用0-3.3V 的完整摆幅
期待您的来信