This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393DG 比较器:不带上拉的高输出电压

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/967217/lm393dg-comparator-high-output-voltage-without-pull-up

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

我将从 NI Multisim 上的 LM393DG 比较器获得高输出电压、甚至无需使用上拉电阻器。 由于比较器具有集电极开路、我无法理解这是怎么可能的。 请多多包涵、因为我是初学者。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    在 TINA-TI 中为我工作,没有任何问题:-)

    对于此链接中提供的两种型号:

    e2e.ti.com/.../yash_5F00_lm393_5F00_1.TSC

    e2e.ti.com/.../yash_5F00_lm393.TSC

    某些旧型号仅对特定电源电压有效。 使用完全不同的电源电压在仿真中运行它们可能会给某些仿真器带来问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    正确的做法是、如 Kai 所示、输出应约为零。 这显示了输出拉电流接近12mA -这对于泄漏来说太大了。

    我会仔细检查模型引脚映射、以确保引脚正确。