This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634A:在42MHz 时驱动高功率 LDMOS#39;s 栅极?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF634A, BUF634, OPA2677

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/966065/buf634a-drive-high-power-ldmos-s-gate-at-42mhz

器件型号:BUF634A
主题中讨论的其他器件: BUF634OPA2677

大家好、

你好。

我们的客户计划使用 BUF634A 直接驱动功率 LDMOS 的栅极、该器件的频率为42.3MHz。 理想情况下、他将驱动峰值约为10伏的正弦波、负峰值约为-1伏。 这是可行的吗?

他希望去除栅极驱动变压器和 LDMOS 栅极驱动器、并使用 BUF634直接驱动栅极。 他正在尝试驱动用于150瓦二氧化碳激光的 BLF189XRA (来自 Ampleon)。

提前感谢!

此致、
艺术圣地
德州仪器客户支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要找到仿真模型、但这些输入 C 数字可能是一个问题、只需通过数字处理、42MHz 时的11Vpp 需要1450V/usec 的压摆率。 如果您实际上将其输入650pF、这将需要940mA 的峰值电流、然后您必须提高稳定性-可能是一个小型串联 R - OPA2677可能能够实现这一点、则其峰值输出电流超过1.5A。  

    该部件似乎是 NRND