主题中讨论的其他器件: ADS8900B、 TINA-TI
大家好、
我已经完成了使用 THS4551将单端+/-5V (10Vpp)正弦信号转换为差分信号的设计。 差分输入馈入 ADC ADS8900B 的差分输入。
电路与下图完全相同、除了我提到的一些变化。
反馈处的1nF 电容器替换为100pF 电容器、并在差分放大器的输入之间放置一个1nF 电容器。
Vocm 恰好是基准电压4.5V 的一半。 我们使用分压器来获得半基准电压输出。
我们的输入约为8VPP、VCC 约 为4.8V、但问题是差分输出为2.9VPP。
这样低输出的原因是什么? 我认为1千欧串联电阻器上的压降非常高。 如果是这样、我可以降低它吗? 但是、在使用类似差分放大器(LTC1992)的 LT SPICE 仿真中、我的差分输出大约为4.5VPP (使用1千欧姆串联电阻器)。
此外、是否有任何适用于此类放大器的仿真软件、如 LT SPICE?。