This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:输出问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS8900B, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/965503/ths4551-problem-with-the-output

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件: ADS8900BTINA-TI

大家好、

我已经完成了使用 THS4551将单端+/-5V (10Vpp)正弦信号转换为差分信号的设计。 差分输入馈入 ADC ADS8900B 的差分输入。
电路与下图完全相同、除了我提到的一些变化。


反馈处的1nF 电容器替换为100pF 电容器并在差分放大器的输入之间放置一个1nF 电容器。  
Vocm 恰好是基准电压4.5V 的一半。 我们使用分压器来获得半基准电压输出。
我们的输入约为8VPP、VCC 约 为4.8V、但问题是差分输出为2.9VPP
这样低输出的原因是什么? 我认为1千欧串联电阻器上的压降非常高。 如果是这样、我可以降低它吗? 但是、在使用类似差分放大器(LTC1992)的 LT SPICE 仿真中、我的差分输出大约为4.5VPP (使用1千欧姆串联电阻器)。
此外、是否有任何适用于此类放大器的仿真软件、如 LT SPICE?。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    是的、有这样一个仿真工具。 它被称为 TINA-TI,是免费的:-)

    另请参见此处:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可能不稳定、请尝试将这些串联输出2.2欧姆增加到22欧姆、看看运行是否更好。  

    THS4551 .lib 文件应在 LTSpice 中运行、这会经常出现、  

    e2e.ti.com/.../871462

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也让您的电路在 TINA 中运行、采用最新的2020模型、在1kHz 8Vpp 输入和输出上看起来确实不错。 我在使用这些2.2欧姆输出 R 进行的相补角测试仅显示8度相补角、可能需要增加这些2.2欧姆值。  

    这是这个文件、  

    e2e.ti.com/.../THS4551-gain-of-1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这里是一个 ssbw 扫描、通过本文中的图2、13.5dB 峰值映射到11deg 相位裕度、该系列在我想见解8中继续进行、以展示如何在 sim 中测试 FDA LG 相位裕度、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai Klaas69和 Michael Steffes:
    感谢你的答复。
    我将对其进行更新并告知您结果