This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:TXR115 5V 电压纹波和环路电流纹波

Guru**** 2798215 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR115, XTR117, XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/960116/xtr115-txr115-5v-voltage-ripple-and-loop-current-ripple

器件型号:XTR115
主题中讨论的其他器件: XTR117XTR116

大家好、

我的客户 现在正在使用 XTR115并遇到以下问题。 我们发现、当 Vreg-5V 负载 以300-500uA 的电流变化时、5V 还具有20~30mV 的电压变化纹波、这将导致回路电流具有30uA 的电流纹波。  这对于两线 制是不可接受的。 您对解决 问题的原因和解决方案有什么看法吗? 谢谢。

1) 1)我们已将 C1更改为 67uF、并增加了66uF 的电容器、无需任何帮助。

2) 2)当回路电流低于10mA 时 、纹波 很明显、当回路电流高于12mA 时 、无纹波。  

5V 电压

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    5V 稳压器只能提供大约2.5mA 的电流。 3.3V 输出时的输出电流是多少? 一种可能是 Vreg 引脚上的电路负载电流超过电流限制。  

    XTR115/XTR116/XTR117都是2线发送器、其中 IRET 和 Iout 必须悬空、如数据表的图1所示进行配置。 封装为4-20mA 应用手册、供您参考。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/7737.4_2D00_20mA_5F00_Basics.pdf

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/XTR115-Xiao-11272020.TSC

    如有其他问题、请告知我们。   

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我 认为 GND 连接 应该可以。 Vcc_3V3 是系统电压、电源 GND 将进入 IRET。 GND 不  会连接到 Vloop 侧。  

    对于功率损耗、 VCC_3V3为3.78mA。 电压 纹波 很明显。 当功率损耗 降至 2.9mA 时、 电压 纹波仍然 存在、但 有一点小。

     我们无法在数据表中找到 Vreg 电流规格(12mA 短接除外)。  

    我们是否  有 类似 电压纹波 现象的经验? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    VREF 引脚需要一个补偿方案来实现 XTR115数据表中图5所示的稳定性。

    需要使用基准补偿来避免不稳定性和基准振荡。

    根据 XTR115数据表、有两个建议的补偿方案:

    a)将10 Ω 串联电阻器与基准旁路补偿电容器一起使用、电容范围为2.2uF 至22uF。

    b)使用一个50欧姆电阻器作为分流器与 旁路补偿电容器连接、阻值范围为2.2uF 至22uF。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    并移除 L1进行测试。

    Kai