This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300B-Q1:使用 AMC1300B 的 SPWM 测量

Guru**** 2508975 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1300, THS4131, AMC1300B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/958784/amc1300b-q1-spwm-measurement-using-amc1300b

器件型号:AMC1300B-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1300THS4131

尊敬的先生:

我们使用基于 AMC1300的电压和电流测量电路。 请查找随附的原理图和输出波形。  

原理图。  

输出波形是  

通道1和3是栅极脉冲。  

通道2 -使用上述电路测量的输出波形  

通道4 -使用隔离式电压测量器件(不同产品)测量输出电压

如父主题([已解决] THS4151:滤波器组件选择指南-放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛)所示、我们能够测量直流电路的输出脉冲。  


如果我们在逆变器中使用相同的测量电路、则无法获取输出电压。 请找到上述来自逆变器输出(通道2)的测量波形。 逆变器开关频率为5-20kHz。 我们可以在同一个原理图中获得直流脉冲输出。 但它不适用于交流输出(SPWM)。  

请指导我们解决该问题。  

谢谢你。

谢谢、此致、

Rajasekaran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    您的电源是如何生成的? 您是否为器件的高侧使用了+/-1V 双极电源?  

    输出波形是在哪里测量的? 以差分方式在 AMC 的输出端还是在 THS 的输出端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们将隔离式电源用于 AMC 高侧和低侧。 两个不同的5V 隔离式电源。 THS4131放大器具有+/-12V 电源。  

    输出波形在 THS4131的输出端测量。

    谢谢、此致、

    Rajasekaran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    以下帖子中讨论的一些问题在此处也是有效的:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们实施了 AMC1300进行电压测量、现在无法更改电路。  

    查询:

    AMC1300输出连接到放大器 THS4131。 云、请指导我们对称终止 AMC1300输出。  

    2.在上面的电路中、THS4131是否会生成差分输出或浮动差分输出。 如果它生成浮动差分输出、Cloud 您可以帮助我们将其转换为全差分输出。

    谢谢你。

    谢谢、此致、

    Rajasekaran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    看起来一些开关噪声可能会耦合到测量中。 请在 AMC1300B-Q1的输入和输出端进行其他示波器捕获。 此外、请获取电源的示波器截图。  

    正如 Kai 提到的、由于使用输入阻抗较低的器件与大型感应电阻器组合、我预计测量时会出现一些偏移和潜在的增益误差。 但是、主要问题似乎是开关噪声。  

    我不是 THS4131的专家、因此我已将有关该器件的其他特定问题的其他主题移至他们的论坛。