主题中讨论的其他器件:AMC1300、 THS4131、
尊敬的先生:
我们使用基于 AMC1300的电压和电流测量电路。 请查找随附的原理图和输出波形。
原理图。
输出波形是
通道1和3是栅极脉冲。
通道2 -使用上述电路测量的输出波形
通道4 -使用隔离式电压测量器件(不同产品)测量输出电压
如父主题([已解决] THS4151:滤波器组件选择指南-放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛)所示、我们能够测量直流电路的输出脉冲。
如果我们在逆变器中使用相同的测量电路、则无法获取输出电压。 请找到上述来自逆变器输出(通道2)的测量波形。 逆变器开关频率为5-20kHz。 我们可以在同一个原理图中获得直流脉冲输出。 但它不适用于交流输出(SPWM)。
请指导我们解决该问题。
谢谢你。
谢谢、此致、
Rajasekaran。