This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2171:单位增益放大器输出连接到电源电压

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/964994/tlv2171-unity-gain-amplifier-output-goes-to-the-supply-voltage

器件型号:TLV2171

你(们)好

在单位增益放大器中使用 TLV2171作为电压跟随器时、电压输出达到13.5V、几乎与电源相同。 什么原因会导致此类输入为零的异质苯丙胺。

请注意、这只能在开始运行客户终端设备时发生一次、之后不能再发生。

期待您的回复!

此致

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    与我们在这里讨论的内容类似:

    您能否在加电期间显示电源轨的示波器图?

    R47的值是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基因、

    使 R521电阻至少为1k 欧姆、以防止出现上电问题、例如一个电源轨的临时极性相反。

    运算放大器中还有输入到输入二极管(图27)、因此 R521还可以在启动时降低该电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的帮助。 客户使用4.7k 欧姆代替0欧姆、输出电阻为20k 欧姆。

    还有其他线索吗?

    此致

    基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    请参阅以下示波器图和原理图。 您的想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基因、

    我看到增益大于1;大约为5。 从 on 6到接地之间是否有一个1.2k 电阻器? 换句话说、测量引脚6波形。  

    断电时、您可以测量每个引脚的电阻。  

    引脚5 = 4.7K

    引脚6 = 24.7k

    引脚7 = 20k