主题中讨论的其他器件: LM358B
你(们)好
在这里、客户使用 LM258进行两个温度感应、但发现这两个温度感应电路在使用电源信号运行时会相互干扰。 但是、对于正/负电源、两个内部放大器工作正常。
客户试用了 LM358B、 使用单电源时发生了相同的交互。 我想知道使用单电源和正/负电源会给客户电路板带来什么影响/差异?
根据原理图、是否有任何不合理的修改需要?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
在这里、客户使用 LM258进行两个温度感应、但发现这两个温度感应电路在使用电源信号运行时会相互干扰。 但是、对于正/负电源、两个内部放大器工作正常。
客户试用了 LM358B、 使用单电源时发生了相同的交互。 我想知道使用单电源和正/负电源会给客户电路板带来什么影响/差异?
根据原理图、是否有任何不合理的修改需要?
您好、Gene、
除了在极低和极高的温度下出现问题外、该电路还应能正常工作。 (为了简单起见、本直流分析中忽略了电容、但交流稳定性需要电容!):
e2e.ti.com/.../gene_5F00_lm258.TSC
Kai
您好、Gene、
克莱门问了一个很好的问题。 这两个电路如何相互影响? 当一个输出发生变化时、失调电压是否会增加? 请具体说明。
我注意到原理图中有 PT100网络标签、100欧姆电阻器是否直接连接到此节点? 同样、第一个电路中的 Kiy Net 标签是否连接了 PT100?
此问题的一个可能原因是 PCB 布局会导致输入共模电压由于 GND 电势的差异而低于 GND。 我注意到有两个不同的 GND 符号(COM 和 GND)。 如果两个不同的接地端存在电势、这可能会导致输入共模电压降至接地电压以下。
谢谢、
Tim Claycomb