This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM258:单电源操作中的内部两个放大器干扰

Guru**** 2531100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM258, LM358B, LM324, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/958587/lm258-internal-two-amplifier-interference-in-single-supply-operation

器件型号:LM258
主题中讨论的其他器件: LM358B

你(们)好

在这里、客户使用 LM258进行两个温度感应、但发现这两个温度感应电路在使用电源信号运行时会相互干扰。 但是、对于正/负电源、两个内部放大器工作正常。  

客户试用了 LM358B、 使用单电源时发生了相同的交互。  我想知道使用单电源和正/负电源会给客户电路板带来什么影响/差异?

根据原理图、是否有任何不合理的修改需要?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们到底是如何相互干扰的?  使用双极电源时所做的更改是什么?

    LM258的共模范围仅高达 V+–2V、在上面的电路中为3V。 所需的最大输入和输出电压是多少? 双极电源是否使用更高的 V+?

    +20VREF 可以处理什么负载? VA 和 Vb 是否保持恒定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    除了在极低和极高的温度下出现问题外、该电路还应能正常工作。 (为了简单起见、本直流分析中忽略了电容、但交流稳定性需要电容!):

    e2e.ti.com/.../gene_5F00_lm258.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    克莱门问了一个很好的问题。 这两个电路如何相互影响? 当一个输出发生变化时、失调电压是否会增加? 请具体说明。

    我注意到原理图中有 PT100网络标签、100欧姆电阻器是否直接连接到此节点? 同样、第一个电路中的 Kiy Net 标签是否连接了 PT100?  

    此问题的一个可能原因是 PCB 布局会导致输入共模电压由于 GND 电势的差异而低于 GND。 我注意到有两个不同的 GND 符号(COM 和 GND)。 如果两个不同的接地端存在电势、这可能会导致输入共模电压降至接地电压以下。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim

    感谢您的帮助! 我要求客户尝试更高的电源或更低的 Vin+/-、它工作正常。 一个简单的问题是、这两个放大器是否位于芯片独立器件内? 如果一个通道输入超过共模电压范围、是否会影响另一个通道的正常运行?

    此致

    基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要您处于建议的工作条件内、它们就是独立的。

    两个放大器共享电源。 如果一个输入变为太负、电流将流出 GND、这会影响芯片的其余部分。 有关  内部电路的详细信息、请参阅《具有 LM324/LM358内核的器件的设计指南》。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    克莱明是正确的。 就 VCM、Vout 摆幅、Vos 等而言、它们是独立的。 但是、如果您打开 ESD 二极管、两个放大器都将受到影响、因为它们共享电源。

    谢谢、

    Tim Claycomb