Other Parts Discussed in Thread: OPA2541
我的客户在光谱产品中使用了 OPA2541SM、他们具有颗粒影响噪声检测:
客户机参数:
振动规格:
频率范围:25至250Hz、正弦波
其他振动模式:有限随机、平坦频率 75至400 Hz
40至250 Hz 的自动步进频率
低频程序:最大振幅保护
频率分辨率:1Hz
每个程序的时间:0.1至25.5秒
时间程序分辨率:0.1秒
幅值:0.1至25.50"G"峰值、四位数显示
振幅程序分辨率:0.1"G"
可重复性:0.5"G"峰值、具有反馈控制
*美国 重量:在整个范围内最大350克
*在60 Hz(4511M4)时最大400克
冲击规格:
方法:摇床电枢的反馈控制
根据 D.U.T.调整 Shock 重量
振幅:可编程100至2500"G"
程序分辨率:10"G"
可重复性范围在:50"G"以内
50%振幅时、脉宽:<100微秒
在10%振幅下、150-200微秒:冲击后的稳定时间可编程为25至250毫秒
我们的测试条件幅值1000G 60Hz 分辨率10g 时间为3s
最后、我们测试了50件但35件故障、空腔中存在异物
您能为我们检查一下测试条件吗? 谢谢你。