This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2541:测试条件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/964885/opa2541-test-condition

器件型号:OPA2541

我的客户在光谱产品中使用了 OPA2541SM、他们具有颗粒影响噪声检测:
客户机参数:
振动规格:
频率范围:25至250Hz、正弦波
其他振动模式:有限随机、平坦频率 75至400 Hz
40至250 Hz 的自动步进频率
低频程序:最大振幅保护
频率分辨率:1Hz
每个程序的时间:0.1至25.5秒
时间程序分辨率:0.1秒
幅值:0.1至25.50"G"峰值、四位数显示
振幅程序分辨率:0.1"G"
可重复性:0.5"G"峰值、具有反馈控制
*美国 重量:在整个范围内最大350克
*在60 Hz(4511M4)时最大400克

冲击规格:
方法:摇床电枢的反馈控制
根据 D.U.T.调整 Shock 重量
振幅:可编程100至2500"G"
程序分辨率:10"G"
可重复性范围在:50"G"以内
50%振幅时、脉宽:<100微秒
在10%振幅下、150-200微秒:冲击后的稳定时间可编程为25至250毫秒

我们的测试条件幅值1000G 60Hz 分辨率10g 时间为3s
最后、我们测试了50件但35件故障、空腔中存在异物

您能为我们检查一下测试条件吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    问: 最后我们测试了50件、但35件、空腔中有异物。

    我无法判断 OPA2541在振动和/或冲击测试期间是否通过了电气和/或机械测试。 "空腔中的异物"听起来像是机械故障。

    您能否澄清故障点? 测试过程中是否发生了卡扣?  

    在下面的部分中、我假设您的器件发生了机械故障。 由于这是引线式部件、因此您需要执行以下 加固。

    需要将1.至-3封装安装在尽可能靠近 PCB 的位置。 在 CAN 的底座和 PCB 表面之间留出最小的空气间隙(它曾在 CAN 和 PCB 之间放置一个硅片隔套、但我不确定该技术是否仍在使用中)。  

    2.用乙醇或 IPA 清洁3型罐和 PCB 的周边。 用环氧树脂覆盖3型芯片封装的外围、并将封装的边缘粘结到 IC 周围的 PCB 表面(360度)。 尝试最大限度地提高粘接和粘附表面、并在 To-3 CAN 和 PCB 表面的边缘之间覆盖大量粘合剂(同时保持一定的外观、一致性和良好的工艺)。 并在混合和固化过程中遵循推荐的粘合剂制造说明(如果标出了灌注、请按照制造商建议遵循粘合剂应用说明)。  

    我建议以3M DP100两部分环氧树脂为例。 我在航空航天领域使用了该产品,它可以处理振动、冲击冲击、温度、盐雾、湿度测试等。 市场上有许多类似的两个零件环氧树脂、但您需要选择符合应用工作温度范围的粘合剂。  

    使用粘合剂的原因如下。 T-3必须与 PCB 板/EUT 一起"移动"。 由于其质量、封装需要粘附到 PCB 表面/EUT 上、该 PCB 表面/EUT 通过螺栓固定在振动装置或冲击托盘上 因此、在测试过程中、不会有其他运动或相对运动导致 To-3封装朝 PCB/EUT 的相反方向移动。  

    如果这是电气故障、请描述振动和冲击冲击测试的故障顺序。 应在振动测试期间为 EUT 通电。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond