This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:工作温度是否可以延长?

Guru**** 2523910 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/959725/ths3491-can-operating-temperature-extend

器件型号:THS3491

大家好、  

这是客户请求、您能告知:

"

我在使用 THS3491运算放大器方面遇到死锁。 温度条件被指定为+85、但是数据表中给出的图形涵盖了125。 通常情况下、温度以绝对最大额定值的形式给出为 Ta Operating (100或105)、但此处未给出。 我们能否以这种方式了解是否有数据?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重要的数字是结温、从 absmax 开始、连续工作125°C 的温度最高可确保可靠性。 环境温度范围仅为85°C、因为在较高的环境温度下、可能很难保持低于125°C Tj、而内部功耗较高-如果您可以保持 Tj 低于125°C 最大持续温度、那么您的环境温度当然会更高。