主题中讨论的其他器件: TIPD126
您好、
我参考 TI 经认证的设计 TIPD126、在发送器产品中使用 XTR117。
我们使用的元件与 TI 设计中所示的元件相同、但我们未通过浪涌抗扰度测试。 在500V 浪涌发生故障后、我们尝试并联使用两个 SMBJ40CA (TVS 二极管)、这有助于我们通过500V 测试、但仍然无法通过1KV 或2kV 测试。 二极管发生短路故障、从而保护 XTR117和电路的其余部分。 我们使用24V 直流输入。 我们使用 XTR117的内部稳压器为3.3V 电源轨生成5V 和外部 LDO。
我们不确定会发生什么情况。
TI 的原理图