This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:TLV9002SIRUGR 运行问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/962615/tlv9002-tlv9002sirugr-operation-problem

器件型号:TLV9002

您好!

在 PCB 制造后的测试过程中存在操作问题、请联系我们。
如果 MCU 的 PA6引脚为高电平且所有其他引脚为低电平(包括电源)、则无法连接 USB。

当我检查数据表的方框图时、输出连接到输入、当我检查 V+、1.xx V 为悬空时。
移除该器件后、它直接连接到 USB、即使将3.0V 连接到 V+、它也能正常工作。

我想知道为什么在 V+中测量1.XXV 的电平并且由于此原因 USB 连接无法实现的原因。

连接到 TLV9002S 的 USB Type-C 连接器的电路图如下。 请参阅。

谢谢、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值(数据表第7.1节)不允许这样做。 脚注(2)说:

    输入引脚被二极管钳位到电源轨。 摆幅可能超过电源轨0.5V 的输入信号必须将电流限制为10mA 或更低。

    电流从输入引脚流入电源、并对运算放大器进行部分上电。

    当输入信号可能高于0V 时、不得关闭运算放大器电源。 使用具有关断功能的运算放大‍器(如 TLV9002 S)、或添加可断开输入的模拟开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    克莱明是正确的。  如果器件完全关断、则不希望驱动输入和输出引脚。  这些引脚具有连接到两个电源轨的二极管、如下所示。  当您驱动引脚且电源轨接地时、ESD 保护二极管可以导通并将电流从输入或输出端发送到电源轨。  这种情况的一个后果是、电源轨的电压可能会从 GND 上拉开。  此外、ESD 二极管不用于处理这些长期电流。  因此、这可能会影响器件可靠性、甚至会导致损坏。

    您可能考虑的一种解决方案是保持 V+轨受电、以便输入电压不超过此额定值、但保持 SHDN 引脚被拉至低电平以禁用放大器。  这将在保护器件的同时最大限度地降低电流消耗。  如果您对此器件的关断功能有疑问、我们提供 了有关此主题的应用手册。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    由于我们没有听到你的反馈,我希望你的问题得到解决。  如果您需要有关此问题的进一步帮助、请告诉我。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    问题解决得不错。

    感谢您的支持。

    mj