您好!
在 PCB 制造后的测试过程中存在操作问题、请联系我们。
如果 MCU 的 PA6引脚为高电平且所有其他引脚为低电平(包括电源)、则无法连接 USB。
当我检查数据表的方框图时、输出连接到输入、当我检查 V+、1.xx V 为悬空时。
移除该器件后、它直接连接到 USB、即使将3.0V 连接到 V+、它也能正常工作。
我想知道为什么在 V+中测量1.XXV 的电平并且由于此原因 USB 连接无法实现的原因。
连接到 TLV9002S 的 USB Type-C 连接器的电路图如下。 请参阅。
谢谢、
mj