主题中讨论的其他器件: OPA843、 TL072、 OPA810
大家好、我正在尝试设计在高达1MHz 的不同频率下具有固定电流的增强型 Howland 电流泵。 然而、虽然我使用的是纯阻性负载、但我看到在较高频率下、输入电压和输出电压之间出现相移。 如何解决此问题并在不同负载下获得精确的固定电流?
我附加了电路图、我看到对于500欧姆的电阻负载、输出为5kHz 和800kHz。 电压源(V1)呈绿色、THS4021 (V2)的电路输出呈黄色。 电压源(V1)介于0.8至0.9伏之间、R1 = R3=R2 = 9.76千欧、R4a = 9.35千欧、R4b = 433欧姆。