This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我正在尝试设计在高达1MHz 的不同频率下具有固定电流的增强型 Howland 电流泵。 然而、虽然我使用的是纯阻性负载、但我看到在较高频率下、输入电压和输出电压之间出现相移。 如何解决此问题并在不同负载下获得精确的固定电流?
我附加了电路图、我看到对于500欧姆的电阻负载、输出为5kHz 和800kHz。 电压源(V1)呈绿色、THS4021 (V2)的电路输出呈黄色。 电压源(V1)介于0.8至0.9伏之间、R1 = R3=R2 = 9.76千欧、R4a = 9.35千欧、R4b = 433欧姆。
我有的另一个 IC 是 TL072。 问题在于我不理解的相补角!
您好!
您看到 TL072出现相同问题吗? 500欧姆以外的负载特性(示波器规格)。
最棒的
Hasan Babiker
您好!
我看到相位差的问题相同。 此时、我将使用纯阻性负载(100欧姆- 1k 欧姆)。 稍后、我将具有一个电容负载并联(Cole - cole 模型)。
我使用 TL072尝试了电路、但在较高频率下、会发生相移(我尝试在800kHz 时、电流不恒定)。
谢谢。
您好!
当参考此处的负载时、我指的是示波器的阻抗。 如何与示波器建立联系?
您是否还能够测量各个点的电压以查看何时引入此相移? 在放大器输入和放大器输出端看到信号会很有帮助。
您能否提供电路板或布局的图片?
最棒的
Hasan Babiker
您好!
感谢您提供电路板和测量的图像。
遗憾的是、在这种情况下、预计会发生相移。 试验电路板、穿孔组件和跳线会引入大量寄生效应、这会在频率越高时对信号产生更大的影响。
如果可能、我建议在 PCB 板上构建您的电路。 否则、您可能能够通过减少电路中使用的电阻器来获得更好的性能。 建议对电路进行仿真、以确保您不会超过器件的输出电流能力。
最棒的
Hasan Babiker
您好、Hasan、
感谢您提供信息。 您能给我推荐任何在欧洲(西班牙)很容易找到且价格不贵的 TI 选项吗?
谢谢!
无论我使用什么 IC、我都能看到相同的效果。 还尝试了使用高带宽 IC 进行仿真
您好!
您希望将哪个负载连接到 Howland 电流泵的输出端?
Kai
您好、Hasan、
感谢你的答复。
我将尝试此操作并告知您。 但愿这能起作用。 感谢你的帮助。
尊敬的 Kai:
当前我使用的负载介于100欧姆至1k 欧姆之间。 一旦我达到精度、我计划用一个与电阻器和串联电容器并联的电阻器替换负载(Cole-Cole 模型)。
谢谢。