This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM224A:最大温度漂移

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM224A, LM2904B, LM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/963748/lm224a-max-temp-drift

器件型号:LM224A
主题中讨论的其他器件: LM2904B、 LM2902

大家好、

我们希望在可以校准初始容差的应用中使用 LM224A。 我们希望得到我们所期望的温度漂移的估计值。 是否有任何有关最大温漂数据的可用数据或最好的猜测数据? 据了解、数据表不保证这些参数。

非常感谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    这是最佳估计值:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、

     我实际上希望对漂移有一些想法。 我知道数据表中的数字。 最大4mA 将包含初始偏移和漂移。 如果我校准了初始偏移、我仍然不知道漂移将是多少 、而必须假设是最坏的情况。 我曾希望能够缩小漂移。 假设0mV 的初始偏移在最坏情况下会漂移66、8uV/°V、从而一直达到4mV。 会是这样吗?

    不过,非常感谢

    Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    根据数据表规格、在-25°C 至85°C 的温度范围内、仍将通过的绝对最差情况为-4mV 至4mV、因此8000uV/110C 可提供72.7uV/C、但这种情况不太可能发生。

    但是、该测试不一定专门测试漂移、因此可能与最大偏移电压测试和漂移没有1:1相关性。

    在小型样品台测试中(~20单位)、漂移主要介于-8uV/C 和8uV/C 之间 但是、由于采样率较低、这可能不是代表性的采样。

    如果您必须假定最坏情况、则绝对最坏情况为72.7uV/C 但是、如果您在类似的价格范围内寻找更低的最大漂移规格、我建议使用 LM2904B。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jerry、

    由于我们将在室温 25°C 下进行校准、 因此移位仅为60K 而非110。 此外、由于我们正在进行校准、假设采用一种针对规格的盒子方法、在我的理解下、它会在初始校准后漂移-4mV 或+4mV。 因此、我使用4mV/60K 进行计算。

    +/-8uV 实际上是一个很好的指示、因为该器件的另一个版本 LM2902的额定典型值为7uV/°C。

    LM2904B 将是一款理想的技术配套器件。 遗憾的  是、它仅为2ch 版本、而4ch 版本尚未提供。

    感谢您的支持

    Lutz