Other Parts Discussed in Thread: LM224A, LM2904B, LM2902
主题中讨论的其他器件: LM2904B、 LM2902
大家好、
我们希望在可以校准初始容差的应用中使用 LM224A。 我们希望得到我们所期望的温度漂移的估计值。 是否有任何有关最大温漂数据的可用数据或最好的猜测数据? 据了解、数据表不保证这些参数。
非常感谢
Lutz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Lutz、
根据数据表规格、在-25°C 至85°C 的温度范围内、仍将通过的绝对最差情况为-4mV 至4mV、因此8000uV/110C 可提供72.7uV/C、但这种情况不太可能发生。
但是、该测试不一定专门测试漂移、因此可能与最大偏移电压测试和漂移没有1:1相关性。
在小型样品台测试中(~20单位)、漂移主要介于-8uV/C 和8uV/C 之间 但是、由于采样率较低、这可能不是代表性的采样。
如果您必须假定最坏情况、则绝对最坏情况为72.7uV/C 但是、如果您在类似的价格范围内寻找更低的最大漂移规格、我建议使用 LM2904B。
最棒的
Jerry
感谢 Jerry、
由于我们将在室温 25°C 下进行校准、 因此移位仅为60K 而非110。 此外、由于我们正在进行校准、假设采用一种针对规格的盒子方法、在我的理解下、它会在初始校准后漂移-4mV 或+4mV。 因此、我使用4mV/60K 进行计算。
+/-8uV 实际上是一个很好的指示、因为该器件的另一个版本 LM2902的额定典型值为7uV/°C。
LM2904B 将是一款理想的技术配套器件。 遗憾的 是、它仅为2ch 版本、而4ch 版本尚未提供。
感谢您的支持
Lutz