This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:OPA855

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/963958/opa855-opa855

器件型号:OPA855

您好!

我可以使用分裂电压-->负电压:-3.2V,  正电压:+2V 来操作 OPA855吗?

此致、

Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Giora、  

    只要您观察到 I/O 余量限制、就可以了

    另一个因素是禁用引脚电压。 我猜这是正电源、如果您将这些电压转换为正电源的机房、您可以获得正确的工作范围。 此外、我怀疑使能电压线路应该显示"高于此电压"、因此将这些逻辑限制重新设置为最坏的情况、任何高于+2V-3.2V 或-1.2V 的电压都应该打开、任何低于2V-4.35V 或-2.35V 的电压都应该关闭。 希望您只需要打开、并且可以将 PD 引脚连接到正电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    谢谢。