This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA191:需要具有 VCOM 功能的类似 OPA191解决方案

Guru**** 2811305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/954806/opa191-need-similar-opa191-solution-with-vcom-function

器件型号:OPA191

大家好、

我的客户希望找到具有 Vcom 的单端输出运算放大器、其性能和尺寸应接近 OPA191。 
下图是客户的原始设计。 R202和 R203的 Vcom 为2.5V、信号偏移2.5V。 他们发现我们无法这样设计

例如:THS4551具有 VCOM。
谢谢