大家好、
我的客户希望找到具有 Vcom 的单端输出运算放大器、其性能和尺寸应接近 OPA191。
下图是客户的原始设计。 R202和 R203的 Vcom 为2.5V、信号偏移2.5V。 他们发现我们无法这样设计
例如:THS4551具有 VCOM。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户希望找到具有 Vcom 的单端输出运算放大器、其性能和尺寸应接近 OPA191。
下图是客户的原始设计。 R202和 R203的 Vcom 为2.5V、信号偏移2.5V。 他们发现我们无法这样设计
例如:THS4551具有 VCOM。
谢谢
尊敬的 Paul:
Q:R202和 R203的 Vcom 为2.5V、信号偏移2.5V。 他们发现我们无法这样设计
VCM 中的2.5V 电压需要是低阻抗器件、例如电压源或另一个缓冲输出、否则输入端将存在阻抗干扰。
我不清楚您的输入和输出要求是什么、因此我介绍了根据您的电路配置 VCM 的三种方法。
封闭的是上一个示例中的仿真。
如果您有其他问题、请告诉我。
最棒的
Raymond
尊敬的 Paul:
OP191是否可以使用非对称电源?
是的、它可以正常工作。 下面是电源轨以及 VCM 和 Vout 摆幅要求。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/OPA191-Vcm-input-range-11232020.TSC
如果您有其他问题、请告知我们。
最棒的
Raymond