主题中讨论的其他器件: TINA-TI
大家好、
我使用 OPA547来使用 DAC 生成电压源。 我的 DAC 向当前用于同相配置的 OPA547馈送电压。 OPA547以固定增益对其进行乘法并提供输出电压。
我阅读了一些应用手册、其中介绍了运算放大器稳定性如何受到容性负载的影响。 他们提到在 OPA547输出端使用串联电阻器来提高整个系统的稳定性。
我想知道我应该使电路保持不变、还是应该将 OPA547更改为反相配置。
如果有人可以回答以下问题、
-容性负载是否以相同的方式影响反相和同相配置 OPAMP?
-为了获得更好的稳定性和更少的 OPAMP 散热,最好采用哪种配置?
-将我的电路更改为反相配置是否会提高整体稳定性?
-在 OPA547的输出端添加串联电阻在提高稳定性方面的效果如何?
-如何为我的电路获得正确的串联电阻值?
此致
Ayusman