This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1620:&安培;OPA1622偏置电流影响

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA1620, OPA1622, LM4562, TINA-TI, OPA827, OPA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/961995/ina1620-opa1622-bias-current-implications

器件型号:INA1620
主题中讨论的其他器件: OPA1622LM4562TINA-TIOPA827OPA828

我对这些器件的高偏置电流如何与偏置位置和反相输入端的电阻相互作用有点困惑。 其中一部分是我缺乏 EE 背景。 串联电阻限制是明确的--保持在10K 以下。

通常在电压跟随器的同相输入端放置47KΩ Ω 100kΩ Ω 偏置电阻器、其中一些电阻器的输入阻抗低至30KΩ Ω...LM4562是72nA Ib 的一个很好的示例...但我不确定什么放大器特性会将这种常见做法变成噪声责任。 IIRC、OPA1622和 INA1620的规格为60KΩ Zin 和~1200nA Ib。  

1) 1)任一器件如何处理具有高偏置电阻和低串联电阻的三安培单位增益仪表前端应用(U1)? 大多数源电阻小于100Ω μ F、但有些源电阻可能为1KΩ μ F 至2kΩ μ F、并具有合理长度的高质量电缆所产生的相关小电容。 这不是为吉他或低音而设计的(显然不是 FET 前端)、但这将是5kΩ Ω 至13KΩ Ω。 想知道这些场景会有多大噪声。

2) 2)如果 RF 和 Rg 被添加到 U1中、是否会发生任何显著变化、例如在典型的高增益 IA 中、假设 RF 类似于1KΩ Ω 至2kΩ Ω、U1增益介于4至100之间?

3) 3)两种器件如何处理反相输入(U2B)上小于10K 的可变电阻器? 比偏置电流为10nA 或不具有偏置电流的某种精度的 BJT 器件要糟糕得多?

顺便说一下、U2B 是一个±10dB 修整。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonah、

    为什么不使用运行 TINA-TI 仿真

    INA1620 TINA-TI 参考设计(修订版 A)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我获得 PC 后、我必须为当前项目模拟很多子电路。 我有 Mac、但我不想在 LTSpice 中尝试这种方法、因为所有模型都适用于 TI 芯片。

    我想知道 John Caldwell 是否在附近...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonah、

    OPA1622的输入偏置电流是2M 共模电阻的两倍、可提供8.8V 的最坏情况直流共模电压! 因此、OPA1622不是很适合这种拓扑。 在这种情况下、我将采用 TI 噪声最低的音频 FET-OPAMP OPA827。

    要降低最低音频时的噪声、应增加470n 电容器。 这将降低 OPA1622输入所见的源阻抗、并由此降低噪声。

    顺便说一下、470n 电容器还会由于其制造容差、温度和长期漂移的不同而破坏低音频频率下的共模抑制。 不同的电容阻抗将导致相当大的不平衡、从而大大降低差分放大器的共模抑制。 如果希望最大的共模抑制、那么大幅增加470n 电容器是明智之举:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonah、

    考虑到您的原理图、Kai 指出、OPA827或 OPA828可能是值得推荐的运算放大器。

    同时、我将准备一些仿真来查看您的问题。

    此致、
    Iwata Etsunji