This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B-Q1:最大输入电流

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B-Q1, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/961839/lm2903b-q1-max-input-current

器件型号:LM2903B-Q1
主题中讨论的其他器件: LM339

您好!

您能否确认 数据表"3.2绝对最大额定值、LM2903B-Q1"中指定的 ESD 输入端的最大电流为"负50mA"?

此外,为什么该电流只指定为负值? 它是+/-50mA 还是仅-50mA?

谢谢

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    是的。 它为-50mA、因为您需要将输入拉至 GND 以下、以使体二极管导通。

    要在正方向上使电流超过+50mA、您必须远远超过最大输入电压(36V)并将其驱动至雪崩-这可能只会是一次...

    请参阅 LM339系列应用手册、尤其是第2.3和2.5节。

    https://www.ti.com/lit/an/snoaa35a/snoaa35a.pdf