Other Parts Discussed in Thread: LM2903B-Q1, LM339
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2903B-Q1 主题中讨论的其他器件: LM339
您好!
您能否确认 数据表"3.2绝对最大额定值、LM2903B-Q1"中指定的 ESD 输入端的最大电流为"负50mA"?
此外,为什么该电流只指定为负值? 它是+/-50mA 还是仅-50mA?
谢谢
Paul